Innovación

La base múltiple conectada WIFI te ofrece la posibilidad de controlar y gestionar los electrodomésticos y luces auxiliares de tu hogar, desde tu Smartphone o tablet, gracias a la APP gratuita Legrand Mobile Socket. Una serie de funciones que te ofrecen confort y seguridad, en cada toma múltiple o cada grupo de estas:
- Alertas vía notificaciones push o correo electrónico en caso de consumo anormal, corte de corriente, de sobrecarga… etc.
- Control del consumo
- Creación de escenarios y gestión de los dispositivos a distancia, ¡incluso cuando estás de vacaciones!

legrand-prise-connectee

Recibe alertas

legrand-prise-connectee-recevez-alertes

Corte de corriente

Una tormenta causa un corte de energía durante tu ausencia. El frigorífico no recibe alimentación.

La Base Múltiple Conectada WIFI detecta el corte y envía una alerta para que tú, o alguien a tu alrededor, pueda restablecer el suministro de energía.

Sobrecarga

Imagen base multiple enchufes Legrand, dispositivos de conexión Legrand

Cuando el consumo excede el 90% de la capacidad del circuito, recibes una alerta. El valor de 90% es configurable.

legrand-prise-connectee-recevez-alertes-consommation-hors-plage-horaire

Consumo en una franja horaria predefinida

Es posible especificar una franja horaria en la que el producto no debe consumir. Si se detecta un consumo, recibes una alerta.

¿El televisor consume en un intervalo de tiempo donde no debería? Se te notificará.

legrand-prise-connectee-recevez-alertes-consommation-anormale

Consumo anormal

Superior a la media

Se te olvidó cerrar una ventana y el aire acondicionado móvil está conectado.
Estará consumiendo en exceso. Se te notificará.

legrand-prise-connectee-recevez-alertes-consommation-nulle

Sin consumo

Un dispositivo que requiere estar siempre alimentado deja de consumir.
Está averiado. Se te notificará.


Gestiona tus dispositivos a distancia

legrand-prise-connectee-pilotez-appareils-distance

Encender o apagar dispositivos

¿Saliste de casa y no estás seguro si apagaste las luces?
Apágalas remotamente desde tu dispositivo móvil.


Crea escenarios

Programación de un dispositivo

legrand-prise-connectee-programmation-appareil

Puedes poner en marcha tu cafetera, tu hervidor de agua, etc. a la hora de despertarte. Así cuando llegues a la cocina, el café estará listo y caliente.

Simulación de presencia

legrand-prise-connectee-simulation-presence

Podrás encender tus luces a horas programadas, simulando presencia cuando no estés en casa.


Controla tu consumo

Ahorro de energía

legrand-prise-connectee-energy-saving legrand-prise-connectee-energy-saving-mobile

Ahorra energía.
El televisor está conectado a la toma principal. Todos los equipos conectados a las dependientes se activarán solo si el televisor está encendido.

legrand-prise-connectee-suivi-consommations

Control de consumo

En cualquier momento puedes seguir y tener una estimación de tu próxima factura en tu dispositivo móvil.


Características técnicas

legrand-prise-connectee-caracteristique-technique
  • Base múltiple ref. 694690
  • Conexión directa vída WIFI
  • 16 A - 230 VA - 50 Hz
  • Envío de alertas a través de notificaciones push y/o e-mail
  • Protección contra sobrecargas
  • Base múltiple: tiene las mismas funciones que el enchufe móvil conectado
  • Configuración rápida y fácil con la aplicación dedicada, a descargar gratis en Google Play o App Store
legrand-prise-connectee-app-google legrand-prise-connectee-app-apple

Fácil instalación

Base múltiple conectada WIFI.



Descarga aquí el manual de uso

Esquema funcionamiento base múltiple wifi enchufes y mecanismos Legrand

Preguntas frecuentes

Sobre la cuenta Eliot

  • ¿Cómo activar mi cuenta Eliot?
  • No puedo crear mi contraseña
  • He cambiado el router y desde ese instante nada funciona
  • Mi smartphone dice: "dirección de correo ya registrada"
  • Quiero instalar todos mis dispositivos en una nueva cuenta
  • ¿Cómo cambiar la contraseña?
  • ¿Cómo crear mi cuenta Eliot?
  • ¿Cómo conectarme a mi cuenta Eliot?
  • ¿Cómo desconectar mi cuenta?
  • ¿Cómo cambiar los parámetros de mi cuenta?
  • Después de que el LED parpadee, mi smartphone dice que la instalación no ha funcionado
  • El LED parpadea rápidamente y mi smartphone me dice " vaya, algo no ha ido bien"
  • Mi dispositivo no manda ninguna notificación

Sobre la aplicación

  • ¿Dónde puedo descargar la Aplicación Eliot?
  • ¿Por qué quieres conocer mi ubicación?
  • ¿Cómo modificar el acceso a mi ubicación si dije que no en un principio?

Sobre la base múltiple conectada WIFI

  • ¿Dónde puedo conseguir un manual de uso?
  • Explícame los gráficos de consumo
  • Explicaciones de las barras de consumo del dispositivo
  • Mi dispositivo no funciona cuando lo enchufo
  • No puedo sincronizar mi dispositivo a la APP ELIOT
  • No recibo alertas en mi smartphone
  • No recibo notificaciones de correo
  • ¿Para qué sirve la función "ahorro de energía"?
  • ¿Para qué sirve la función de programación?
  • ¿Para qué sirve la función de alerta temporal?
  • ¿Para qué sirve la función de alerta de alimentación?
  • ¿Para qué sirve la función de alerta de energía?
  • ¿Cómo conectar el producto?
  • ¿Cómo reiniciar el producto?
  • ¿Cómo controlar la base múltiple?
  • No puedo controlar mi dispositivo con el pulsador
  • Mi dispositivo se apaga solo

Soporte y asistencia

Si deseas más información o necesitas ayuda para utilizar la App Legrand Socket, puedes llamar al tel. 900 101 208 o a través del correo sat.espana@legrandgroup.es.

Disponible de lunes a viernes de 8:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h.

legrand-prise-connectee-footer