COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA Y FILTRADO DE ARMÓNICOS
Condensadores encapsulados en resina al vacío
Baterías de condensadores fijas y automáticas
Compensación de energía reactiva en media tensión
ALPIVAR², condensadores secos encapsulados en resina al vacío, sin impregnación, líquidos aislantes o gases.
Las bobinas se componen de dos finas capas de polipropileno con metalizado de zinc en un lado:
• La capa de metal crea el electrodo
• El polipropileno sirve de aislante
Las bobinas se encapsulan al vacío en resina de poliuretano autoextinguible, aportando una excelente protección eléctrica y mecánica
Esta técnica de encapsulado evita humedad y burbujas de aire en torno a las bobinas, de tal forma que el equipo dispone de una excelente resistencia a sobretensiones y descargas parciales.
Su forma compacta facilita su instalación y reduce el espacio necesario en racks y/o armarios. La envolvente plástica es particularmente resistente a disolventes y agentes atmosféricos (lluvia, sol, niebla salina...).
Protección eléctrica interna
• Dieléctrico autoregenerativo: Esta propiedad autoregenerativa está relaccionada con la capa de metalizado de zinc que forma el electrodo y la naturaleza aislante del polipropileno. Si debido a una sobretensión el dieléctrico se perfora, la descarga provoca la evaporización del depósito de metal en torno al punto de defecto, reconstituyendo instantáneamente el aislamiento. Esta técnica de fabricado protege el condensador ante sobretensiones.
• Dispositivo de desconexión por sobrepresión: En caso de un defecto eléctrico importante y si los elementos anteriores no son capaces de evitar el mismo, entra en juego el dispositivo de desconexión por sobrepresión. La membrana externa se deforma de tal forma que el estado del condensador es facilmente visible, lo que ayuda a una rápida revisión del equipo.
El diseño de los condensadores permite una mayor resistencia y vida útil de los mismos, en comparación con otras tecnologías convencionales existentes en el mercado.
Los condensadores ALPIVAR 2 cumplen con las normas y estándares vigentes , EN / IEC 60831-1 y 2, con ensayos de vida útil certificados en los laboratorios EDF y LCIE.
ALPIMATIC y ALPISTATIC son baterías automáticas de condensadores de diseño modular para una rápida y fácil ampliación y mantenimiento. Una batería se compone de varios racks dependiendo de la potencia y el escalonamiento o número de pasos requeridos. Esta configuración por medio de racks aporta una gran flexibilidad a su instalación.
Con potencias desde 10 hasta 900 kVAr, las baterías pueden incluir protección en cabecera por medio de interruptores automáticos caja moldeada DPX.
El control de los contactores electromecánicos (ALPIMATIC) o de los contactores estáticos (ALPISTATIC) se realiza por medio del regulador varimétrico ALPTEC.
Asi mismo, y dependiendo del nivel de armónicos de la instalación, estas baterías pueden incluir filtros de rechazo en serie con los condensadores, reduciendo así la polución armónica de la red eléctrica.
Las baterías de condensadores Legrand cumplen con las normas y estándares vigentes, IEC 60439-1 y 2, y EN 60439-1.
Como referente a nivel mundial en la compensación de energía reactiva en media tensión , los equipos se componen de varias unidades de condensadores monofásicas o trifásicas instaladas e interconectadas para formar equipos de alta potencia.
Legrand estudia y diseña cada batería realizando el proyecto adecuado para cada instalación. La composición de los equipos depende de:
- La potencia reactiva total a instalar - La tensión nominal de la red - Características eléctricas como nivel de armónicos, regulación fija o automática… - Instalación interior o exterior - Tipo de instalación: chasis abierto, armario cerrado…
NUEVAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Con la aprobación de la nuevas tarifas eléctricas ( orden ITC/3519/2009, BOE del 31 de diciembre del 2009 ), a partir de enero del 2010 el recargo por energía reactiva en la factura eléctrica ha sufrido un incremento muy importante, que afectará a cualquier consumidor con una potencia contratada mayor de 15kW.
Esta nueva penalización nos obliga a revisar la factura eléctrica, y comprobar si el equipo instalado, si lo hubiera, es el adecuado para la nueva tarificación. Desde industrias a pequeños comercios, cualquier instalación con equipos que consuman energía reactiva, sufrirán sobrecargos que pueden evitarse con condensadores o baterías de condensadores para la corrección del factor de potencia.
El aumento más importante se ha producido cuando el cos φ está entre 0,95 y 0,9. Antes del cambio el coste era de 0,00013€/kVAr, ahora pasa a ser de 0,041554 €/kVAr. Esto implica que en el 2009 el pago por reactiva era prácticamente nulo, siendo el recargo en el 2010 muy importante.
REVISE SU INSTALACIÓN Y SU FACTURA ELECTRICA, LA SOLUCIÓN PASA POR LA INSTALACIÓN DE UNA BATERIA DE CONDENSADORES LEGRAND
Estamos a tu disposición por cualquier duda, consulta o necesidad... háblanos!